This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:对 LMK03328进行编程

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882626/lmk03328-programming-lmk03328

器件型号:LMK03328

大家好、

客户发现、导出的十六进制寄存器值只有173字节数据和'File > Export hex register values'命令、小于 GUI 内存映射中列出的 EEPROM 344字节。

客户想要了解差异的原因。  可以发表评论吗? 是否可以使用 Hex 文件进行离线编程 LMK03328?  

谢谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    344字节 EEPROM 映射不同于173字节寄存器映射。 EEPROM 包含6页、数据表第10.7节显示了 EEPROM 字节与寄存器之间的关系。

    为了生成用于 EEPROM 编程的.EPR 文件、用户需要转到 Ticspro 中的"EEPROM "选项卡、选择要提交的寄存器页面、然后单击"将寄存器提交到 GUI 映射"、并对所有页面重复此操作。 将所有6个页面提交至 GUI 映射后、单击"Export GUI map to register file"。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您的评论。 如果客户希望十六进制文件用于 离线编程。 如何生成它?

    谢谢。

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     如果客户希望十六进制文件用于 离线编程。 如何生成它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    寄存器内容可保存为.TCS 文件或.txt 文件。 EEPROM 映像可保存为.EPR 文件。

    要保存所有寄存器、请转至 File -> Save or File -> Export hex registers。

    要保存 EEPROM 映像、请按照上一帖子中的说明进行操作。

    此致、

    Hao