This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:PDN 引脚的返回时间和抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/883860/lmk03328-the-return-time-and-the-deglitch-time-of-pdn-pin

器件型号:LMK03328

大家好

如果我们问 LMK03328、您会介意吗?


PDN 引脚的抗尖峰脉冲时间是多少?


PDN 引脚的返回时间是多少?
返回时间是指器件返回到初始条件的时间。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们认为您的团队非常忙、但是如果您有一些更新、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、

    以下是我对您两个问题的回答:

    在 PDN 引脚上允许100ns 的抗尖峰脉冲时间是一个安全的考虑因素

    2. LMK03328应在 PDN 引脚释放后的10ms 内完全锁定。

    请告诉我、这是否能正确回答您的问题。

    最棒的

    Adam