This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:输出杂散和放大器;锁定载波周围的噪声

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, CDCLVP1102, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875061/lmx2595-output-spurs-noise-around-locked-carrier

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMK04208CDCLVP1102

您好!

我们看到载波周围调制的高振幅噪声和杂散高达+/-600kHz 左右。 请参阅随附的图片。 并发送 TICsPro 文件以进行我们的配置。

LMK2595由 LMK04208时钟分配芯片生成的122.88MHz 时钟源驱动(LVCMOS 驱动器的单端输出)

然后、该参考信号通过不平衡变压器发送到双路输出时钟缓冲器 CDCLVP1102。 基准信号被发送到2个单独的 LMK2595 PLL 芯片、两个 PLL 都有相似的输出噪声问题。

您是否看到此处使用的参考信号时钟电路有问题或对可能的根本原因有建议?

谢谢、如果您需要其他信息、请告诉我。

最棒的

Cecile

e2e.ti.com/.../LMX2595_5F00_cnfg_5F00_12p6GHz_5F00_122p88M_5F00_Ref.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecile、

    配置看起来正常。  

    您是否在 LMK 和 CDCLVP 的输出端测量了基准时钟信号?

    环路带宽是多少?

    您如何将 CDCLVP 的输出连接到 LMX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LMK04208输出看起来足够干净、至少看起来没有明显的主要噪声或杂散问题(我的频谱分析仪上没有相位噪声选项)

    我们尝试从 CDCLVP 中获取测量值、但那里没有测试点、迹线将进入底层。

    至于从缓冲器到 LMX2595的连接、我们在缓冲器的输出端(在差分对的每个桥臂上)和布线的另一端(在 LMX 侧)有86欧姆的分流电阻器接地、 我们有一个差分分流100欧姆电阻器、然后是 LMX 的每个 P/N 输入上的串联交流耦合电容器(C=0.1uF)。

    我们认为问题可能出在 CDCLVP 上、因为我们注意到、随着我们将 CP 增益从15mA 降低到3mA、这些杂散和噪声水平会下降(在 VCO 输出端)。 我们还将检查将 Vcc 馈入 CDCLVP 的 LDO。 我们将为该偏置电压使用2.5V。 在驱动 LMX 时、这是否很重要?

    LMX 的环路带宽应约为80kHz、并根据 PLLatinum Sim 工具设计可获得大于65deg 的相位裕度。 我对环路滤波器所做的修改似乎没有任何影响。 似乎环路并不不稳定、实际上每次都锁定到目标编程频率。  

    你怎么看?

    感谢您的参与、

    Cecile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们是否有可能对这里的 LMX2595基准输入进行过驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您还可以看看此处用于 LMX2595的配置吗? 请参见随附的。 这里是否有任何设置不正确的地方?

    谢谢

    Cecile

    e2e.ti.com/.../LMX2595_5F00_12p6GHz_5F00_out_5F00_Refin_5F00_122p88MHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecile、

    寄存器设置通常看起来不错、建议将 FCAL_HPFD_ADJ 设置为0x0。 也就是说、将 R0从0x251C 更改为0x241C。

    我认为 PLL 锁定的形状很好、噪声主要来自参考时钟。

    您能否在 CDCLVP 和 LMX 之间提供原理图? 从您的描述中可以看到、CDCLVP 和 μ 100Ω 不同分流器之间缺少一对直流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在此处提供反馈。

    如果我们使用122.88MHz 的 PFD 频率、为什么将 FCAL_HPFD_ADJ 更改为0x0? 数据表显示0值对应 Fpfd <100MHz。

    此外、这里是所连接的参考电路的原理图。 我们在 LMX 侧确实有直流阻断电容器、但我们确实尝试在时钟缓冲器侧添加另一组直流阻断电容器、这对 VCO 输出噪声肩部没有任何明显的变化。

    有助于降低(尽管不能消除)此 VCO 噪声调制级别的两个因素是

    -以半速(61.44MHz 而非122.88M)运行 PFD -提高了5dB  

    -并将电荷泵电流降至3mA (改进了10dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecile、  

    根据您的寄存器设置、预 R 分频器已启用、因此 FPD 为61.44MHz。 请再次检查您是否确实使用了61.44MHz FPD、但 LMX 仍可能锁定。

    来自 CDCLVP 的 LVPECL 信号应与100Ω Ω 电阻器进行交流耦合。 您应该在下一个修订版本中修复此问题。

    减小电荷泵电流或 FPD 将减小环路带宽。 由于环路滤波器的作用类似于基准时钟噪声和 PLL 噪声的低通滤波器、因此较小的环路带宽将进一步降低这些源的噪声。 如果可能、检查来自 CDCLVP 输出的相位噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在该文件上、这确实是正确的、我们尝试以1/2的传入速率运行、即61.44MHz。

    BTW、我还意识到 VCO 分频器的小数部分在 PLLatinum Sim 工具上使用的值(对于 prEN Div = 1)小于我在 TICsPro 中选择的值。 对于此处的目标 PFD 和 VCO 频率、您是否会看到使用较大值、尤其是分母的任何问题、例如此处使用的 NUM=541和 DEN=1000?

    由于载波周围的此噪声的频率范围远远超出了设计的80-90kHz 环路带宽、因此减小 CP 增益是否会影响环路动态并使环路更加稳定?

    谢谢

    Cecile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在我们配置 PLL 的方式中、您是否看到任何特定问题或非最佳设置?

    您是否有方法可以仿真连接到 LMX 器件 REF 端口的 CDCLVP 驱动器接口、如此处所示? 此处加载驱动器的方式以及选择的端接电阻是否存在问题? 我想知道潜在不匹配以及反射回 LVPECL 缓冲器的情况。

    我们使用可编程输出 LDO 为 CDCLVP 缓冲器生成2.5V 直流偏置。 我们可以检查器件直流引脚上的实际电压、但此处使用的端接电阻器(86欧姆)是否可能太小?

    谢谢

    Cecile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecile、

    当参考时钟= 122.88MHz 时、12.6GHz 输出为分数通道。 小数分母(DEN)的值将影响杂散和相位噪声。

    您可以尝试使用 den=12288、然后获得精确的12.6GHz 输出。 相位噪声通过此设置进行了优化、但您可能会在480kHz 和960kHz 下看到大杂散。  

    您也可以尝试使用较大的不规则 DEN 值、例如12345678。 杂散可能会消失、但相位噪声会更高。  

    在 PLL SIM 中,默认设置将分次简化为最低值,您可以转到菜单栏-->选项来禁用此设置。

    我建议您使用 den=12288、如果相位噪声没有改善、我很确定问题是来自参考时钟。  

    除了 CDCLVP 和 R97之间缺少交流耦合电容外、原理图看起来不错。  

    您是否可以绕过 LVPECL 缓冲器并为 LMX 提供已知的干净参考时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研究绕过基准时钟缓冲器并将信号直接注入 LMX2595的方法。

    我们会随时为您发布信息、

    谢谢

    Cecile