Other Parts Discussed in Thread: CD4046B
德州仪器(TI)是否有一个简单电路将400kHz 时的20%占空比信号转换为恰好50%占空比?
频率应保持不变。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Stephen:
通常、校正任意频率上占空比的最简单方法是使用 PLL。 TI 的大多数 PLL 旨在用于高于1MHz 的频率、但有一些较旧的 PLL、例如 CD4046B、可能适合您的需求。 顺便提一下、CD4046B 在50%占空比输入下的运行效果最佳、但这很容易安排:只需将400kHz 输入频率除以2的任意倍数、您就可以获得50%的占空比。 可以想象、整个电路可以使用基准分频和 N 分频器、CD4046B 和一些无源器件的两个切换触发器完成。 对于更简单的 PLL 电路、我建议您浏览 PLL 的专用逻辑目录、因为可能存在一个也包含可编程基准分频器的旧 PLL 电路。
此致、