This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:相位同步图

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/876459/lmx2594-phase-sync-diagram

器件型号:LMX2594

你(们)好

我们在以下情况下使用 LMX2594。

 OSCin=40MHz、 Fvco=12.314GHz、RFoutA=6.157GHz VCO_PHASE_SYNC=1

根据数据表表表11和图26、当 VCO_PHASE_SYNC 设置为1时、SEG0 x SEG1必须为4。

  我们如何从 RFoutA 获得6GHz (=Fvco/2)输出?   

输出路径和反馈路径在 SEG0之后是分离的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果输出分频器小于4、则采用这些设置。  TICS-Pro GUI 有助于完成器件配置。

    如果将通道分频器设置为2、则可以将其作为 SEG1包含的分频的一部分。

     首先将 VCO 设置为所需的频率、并将通道分频器设置为2。 然后您可以看到所需的输出频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    一切都很清楚。