This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:不同输出上的相移管理

Guru**** 2381130 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/884001/lmx2572evm-phase-shift-management-on-the-different-outputs

器件型号:LMX2572EVM

您好!

我目前正在测试 LMX2572EVM 电路板、此测试的目的是尝试在电路板的4个输出端(RFoutAP、RFoutAM、RFoutBM、RFoutBP)获得4种不同的相移

我目前得到的是 RFoutAP RFoutBP 上的相同相移、另外2个输出上的2个不同相移。

我的问题是、是否可以独立管理4个输出的相移?这只是不是在 TICS 专业软件上进行编程、而是可以通过另一种方式完成的吗? 也许可以使用寄存器工具吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    尽管有4个输出引脚、但它们应该是两个差分对输出。 您将无法调整 RFoutAP 和 RFoutAM 之间的相位。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的快速回答。

    那么,如果我回答正确,他们应该是一种调整 RFoutAP/AM 和 RFoutBP/BM 之间相位的方法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    您不能调整两个输出之间的相位、但可以根据 输入调整输出的相位。 请参阅数据表中的"7.3.12相位调整"部分。 "7.3.11相位同步"也可能很重要。

    谢谢、

    Vibhu