This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:调节输出功率

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/876549/lmx2595-adjust-output-power

器件型号:LMX2595

你(们)好  

对于 LMX2595输出端口 A 、我使用14.8GHz 基频和15.2GHz 以及内部乘法器  

输出功率不相同(~7dBm 增量),是否可以将功率调整为14.8GHz 以均衡功率 ?   

谢谢

Meir  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这可以通过寄存器设置实现输出功率。

    请参阅数据表中的 R44[13:8]。

    或 TICS PRO 中、可以使用附件中显示的向上向下箭头进行设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meir、

    另请检查是否已将 R25设置为0x0C2B、这将有助于在启用 VCO 倍频器时提高输出功率。