This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594输出功率

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/876109/lmx2594evm-lmx2594-output-power

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

它在 LMX2594数据表第8页中指出、15GHz 时的单端输出功率为+2dBm (使用电阻器)和+7dBm (使用电感器)。 在频谱分析仪上、我们在15GHz 读取频率下获得-7dBm 的功率。 电缆和连接器损耗约为2.5dB。  

信号频率正确、R44值为2C1FA3、这是我见过的最高功率。 R45值为2DC8DF。

该套件已经过修改、可将 RFOutA 作为优先驱动、我们将查看 P 侧。 N 侧通过49.9端接至 GND (在直流阻断电容器之后)。

请解释发生了什么、我们至少缺少7dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    请检查这是否是焊接问题。 我们看到 SMA 连接器未正确焊接的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是焊接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该频率、您的端接拓扑和值似乎是错误的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    以下是我们如何处理上拉和端接的参考、它显示了50Ω Ω 上拉、但适用于电感器上拉。

    请注意、上拉电阻非常靠近引脚。 10nF 电容器是来自 ATC 的宽带电容器。

    我们用于评估的电感器是来自 Toko LL1005-FH1N0S 的1nH 电感器。 该电感器已停产、您可以使用任何具有极高 SRF 的电感器。 供参考、此电感器的 SRF 为13599MHz。