This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610:如何确定芯片状态

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/881992/lmk04610-lmk04610-how-to-determine-chip-status

器件型号:LMK04610
尊敬的 TI
我没有 LMK04610 EVM 或其他任何 EVM。 我设计了一个采用 LMK04610芯片的电路板。
我想通过 TICS Pro 软件生成一组寄存器值、并通过 STM32将它们下载到芯片。
LMK04610 OSCin 引脚连接到10M 高精度温度补偿晶体振荡器
我想降低由 clkin1产生的噪声、输入一个10M、单端时钟、使用双环路模式
从10个通道中的任何一个通道输出、为我的其他电路板提供干净的10M 时钟基准
在这种情况下、您是否仍然可以按照所述的步骤操作、然后将所有寄存器下载到电路板的 LMK04610芯片的任何位置、以实现所需的功能。
我有另一个问题
我不太确定电路板的状态和配置程序的状态
我想通过配置 LMK04610的已知引脚输出来验证硬件和软件的正确性
例如:我想通过 STATUS0引脚输出 PLL 的高电平或 REF 时钟。 我只需要配置0x009282、0x009511 (0x00950D)、对吧?
在我使用默认配置后、我修改了这两个寄存器、但 STATUS0引脚完全不变、并且始终输出低电平。
期待您的回复!
此致!
PenJey