This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:需要设置 lmk04821 clkin0寄存器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, CDCM6208, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882673/lmk04821-lmk04821-clkin0-registers-setting-required

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件:LMK04828CDCM6208

您好!

我们在 LTE 板之一中使用 AFE76xx 中使用的 LMK04828电路。

Clkin0由来自 CDCM6208的122.88MHz 时钟驱动。

一个振荡器被连接至时钟芯片的 OSCIN 输入。

问题是、

当我们使用 CLKIN0时、我们将观察前端射频电路输出端的载波偏移。

在这里、当我们使用 OSCIN 输入时、我们不会看到载波偏移。 射频输出正常、没有任何问题。 附加了寄存器值。 请告知我们所需的更新。 在实际系统中、时钟输入是 CLKIN0。 请答复。

此致、

Sumathie2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_CLK0.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    您使用的是 EVM 还是自己的布局? 一种可能的情况是 VCXO 电源或接地噪声以某种方式耦合到 AFE 中。

    我尝试加载您的寄存器值、并在 TICS Pro 中输入122.88MHz 作为 clkin0、但 PLL2的寄存器设置毫无意义。 寄存器文件被编程为使用 VCO1、但是 N 分频器被设定为3并且预分频器被设定为2、这使得 VCO 频率超出了可用范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumathi、

    看起来我是使用 LMK04828而不是 LMK04821、而 LMK04821的寄存器设置是合理的。

    此问题也出现在 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/880853/3271274中、这两项是否相同? 如果是这样、我可以在该线程中继续响应。 对混乱和长时间拖延作出反应表示歉意。

    此致、