This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:有关 GUI 功能的一般问题

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/876599/ticspro-sw-general-questions-on-gui-capabilities

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK04610LMK04832

大家好、

TICSPRO 到底能够实现什么功能? 除了寄存器编程之外、它还可以帮助进行参数计算和仿真吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TICS Pro 通过抽象化寄存器编程的细节来简化 TI 时钟和计时产品的设计过程。 每个 TICS Pro 器件配置文件都可以获取系统参数(例如输入频率、相位检测器频率等)、并为分频器和其他相关寄存器计算适当的寄存器设置、或获取分频器设置并计算产生的系统频率。 许多设备配置文件还会显示建议并突出显示冲突设置。 对于具有更复杂功能的器件、例如输入验证、保持、可配置 GPIO 等、TICS Pro 通常会专门提供一个页面来清楚地说明这些功能的用途和设置、并实施公式将系统级参数转换为寄存器值。

    一些较新的器件包括环路滤波器仿真功能(例如:LMK04610)、用于不同系统配置的电流计算器(例如:LMK04832)、用于自动分配 PLL 和输出设置的频率规划器(例如:LMK04832)以及其他有用的工具。

    TICS Pro 可以导出或导入原始寄存器值、并可以在.TCS 文件中保存和加载各个配置的寄存器和系统参数。 某些受支持器件的.TCS 文件也可直接导入 PLLatinum Sim 、以分析更多涉及的性能仿真。 同样、PLLatinum Sim 可在优化某些设置后将其导回 TICS Pro。

    TICS Pro 还支持某些功能的 COM 自动化、例如在 GUI 中读取和写入寄存器或设置字段。 不久的将来、将发布支持通过套接字服务器实现自动化的 TICS Pro 版本(用于64位应用)。 这些自动化功能使用户能够快速遍历可能涉及许多复杂寄存器操作的测试用例。

    此致、