This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:需要设置 lmk04821 clkin0寄存器

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882677/lmk04828-lmk04821-clkin0-registers-setting-required

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

您好、Shawn、

Clkin0由来自 CDCM6208的122.88MHz 时钟驱动。

一个振荡器被连接至时钟芯片的 OSCIN 输入。

问题是、

当我们使用 CLKIN0时、我们将观察前端射频电路输出端的载波偏移。

在这里、当我们使用 OSCIN 输入时、我们不会看到载波偏移。 射频输出正常、没有任何问题。 附加了寄存器值。 请告知我们所需的更新。 在实际系统中、时钟输入是 CLKIN0。 请答复。

此致、

sumathi