This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:功耗

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/884089/lmk05028-power-consumption

器件型号:LMK05028

尊敬的 Sirs:

我们正在开发一个新项目、在该项目中、我们希望使用 TI LMK05028从 TCXO 获得 PPS 规范时钟输出。

通过 i2c 配置 LMK 后、我们具有 LMK 的定制板将按预期工作、芯片功耗约为1.5W。

芯片过热、整个 PCB 也会过热。

是否有办法降低功耗? 我们不使用 PLL1、而是使用 PLL2。

随附 LMK 电路原理图和.TCS 文件。

此致、

Michele e2e.ti.com/.../7367.LMK.pdfe2e.ti.com/.../lmk.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过将输出类型更改为"禁用"而不是"LVPECL"、您肯定会观察到一些电流下降。 这可以在 TICSPRO 的"输出"选项卡上找到、所有这些都在黄色列中、请参阅图像。 注意图像仅显示 CH1禁用了它、但所有其他 CHS 都具有此选项、并且会产生类似的影响。  

    将 VDDO 电源从3.3V 降至1.8V 也可以节省一些功耗。 但是、由于需要 LVCMOS 输出类型、我假设需要更高的输出摆幅。  

    谢谢、此致、

    Amin