This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:适用于 LVCMOS 输入

Guru**** 2980300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/883452/lmk05028evm-in-case-of-lvcmos-input

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

大家好

 如果我们问 LMK05028、您会介意吗?


对于 INPX 上的 LVCMOS 输入、描述如下;


INX_N 是否需要外部 10k Ω 下拉电阻器?
我们假设 INX_N 的内部下拉电阻器没有寄存器设置?我们的识别是否正确?



然后  、数据表上有如下描述;
"对于从5MHz 到1Hz (1PPS 或每秒脉冲数)的输入频率、建议使用 LVCMOS 输入模式。"
LVCMOS 输入频率范围是否应为 1Hz 至5MHz?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您有一些更新、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVCMOS 输入配置可在高于5MHz 的频率下工作、但是对于低于5的较低频率、我们建议您通过 LVDS 或 LVPECL 选项来工作。 输入的详细信息。 有关输入缓冲器结构和设置的更多详细信息、请参见数据表图26和表  5、 对于此模式、INx 可进行直流耦合或外部偏置。

    图67应用 部分参考原理图中提供了示例原理图

    但是、对于 XIN、请注意、应该有适当电平的分压器。

    此致