This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:配置用于评估 LMK04610的默认设置不起作用。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875971/lmk04610-configuring-default-settings-for-evaluating-the-lmk04610-does-not-work

器件型号:LMK04610

您好!

LMK04610 EVM 的默认配置似乎无法正常工作。 实际上、似乎唯一正常工作的是 VXCO、因为我可以读取 OSCout。 我正在尝试仅测试默认配置。 甚至不进行自定义设置。 已按照用户指南操作、但未执行任何操作。 已尝试一些 cusim 设置、无。 阅读数据表、了解如何在每种工作模式下尝试进行定序、什么都没有。 TICS 软件会对电路板进行写入、并至少在配置 OSCout 时做出响应。 但其他的一切都绝对没有。

有人能在这个问题上提供帮助。

此致、

Gianfranco Schwengle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianfranco、

    我想确保:您是否记得在加载寄存器设置后向 DEV_STARTUP 寄存器(0x11[0])写入1? 在 LMK04610 GUI 的"通用"页面上、有一个标有"器件启动"的按钮将执行此写入。

    如果这不起作用、您能否通过设置 STALSUS[1]在 EVM 上启用回读、以输出 SPI 回读、并运行正常启动序列(用户控制->切换 RESETN、写入所有寄存器、通用->器件启动)、 然后尝试读回芯片识别值或状态位以确认器件正常工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、我向 DEV_STARTUP 寄存器(0x11)写入1。 除了 OSCout 输出 VCXO 的时钟信号外、什么也不会发生。 尽管根据默认配置、它应该是断电。 我已经尝试了您的建议。 如果通过芯片识别、您的意思是供应商 ID、即518、从状态位我得到0x03。 因此 PLL1/2_LOCK_DETECT 为高电平。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianfranco、

    是否可以保存您正在使用的 TCS 文件并将其发布到 E2E? 我想对照我现在在实验中配置的电路板来仔细检查您的设置。 我在我们的实验中加载了 EVM 默认值、我确实获得了预期的输出、因此我可以将这里工作的配置与不适合您的配置进行比较。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这是我要使用的 TICS 文件。 这只是默认的配置文件。

    e2e.ti.com/.../LMK04610EVM_5F00_DEFCONFIG_5F00_TEST.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianfranco、

    感谢您上传 TCS 文件。 我可以毫无问题地将其加载到我的实验室设置中、我看不到任何会导致您所描述的行为的差异。

    在 PCB 的右上角、应该有一个标有"SV601196"的指示符、后面可能会有一些附加字符。 例如、我的 EVM 具有 SV601196B-001、您的电路板上有哪些字符(如果存在)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darek、

    指示符标签为"SV601196B-001"。 如果您尝试使用 TCS 文件、它可以正常工作。 我怀疑矿用电路板可能已经变成了一个哑弹。 我只获得 OSCout、我尝试了不同的配置、也尝试了不同的电源配置 、从输出中没有任何东西。

    此致、

    Gianfranco