This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:21GHz 时的性能

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/883560/lmx2595-performance-at-21ghz

器件型号:LMX2595

尊敬的 Sirs:

我需要生成4个固定频率(而不是同时生成)、最高频率为21GHz。 数据表版本中有相关内容。 "2019年4月"(第8.1.5章)、最大 频率为20GHz。 然而、在图58...61中测量的数据高达21GHz。 我的问题是、是否允许将 VCO 设置为10.5GHz 且倍频器= ON (当然、性能会下降)、还是在内部禁止此设置?  

此致、Viktor Vojta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否不禁止此设置、但我们不保证性能规格超出数据表限制。  在  您的特定应用用例中、我们预计会出现一些性能下降、任何验证都需要在系统级别进行。

    此致、