This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:SPI &放大器;逻辑电压

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, SN74AXC4T245, LMK04616, LMK1C1104, LMK00105, LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/876191/lmk04610-spi-logic-voltage

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245LMK04616LMK1C1104LMK00105LMK00101

您好!

我对 LMK04610有3个问题:

  1. 我是否可以将 SPI 和所有其他控件用作3.3V (而不是1.8V)-如果是、哪个电源轨应连接到3.3V? 我假设它是 VDD_IO
  2. 如果我将3.3V 连接到 VDD_OSC 或 VDDOx、输出摆幅会发生变化吗?  
  3. 只需确保、我想使用4线 SPI -所以加电后、我需要配置 寄存器- 0x8D 至4线模式-正确吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EFI、

    1. 根据绝对最大额定值、数字和状态引脚的输入电压为2.1V 绝对最大值、无论电源引脚是连接到1.8V 还是3.3V。 对于3.3V SPI 器 件、我建议使用电平转换器(如 SN74AXC4T245)或3.3V 控制器和晶体管/逆变器的分压器进行电平转换读回(在 LMK04610中反相读回信号)。
    2. 如果输出电源连接到3.3V、则输出摆幅不应改变。
    3. 正确、将0x8D 设置为4线制模式请注意、默认情况下、在切换 RESETN 后、LMK04616设置为4线制模式。 此外、必须通过 STATUS1_INT_MUX (0x94)设置0x93以选择信号、并且0x94应设置为 SPI 输出数据。 SPI 读回数据将从 STATUS1引脚输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢、

    我还有2个问题:

    1. 如果我想将很少的输出转换为 LVCMOS、我是否需要常规 LVDS 至 LVCMOS 转换器? 您能否推荐相关组件?
    2. 关于 CLKoutx 的输出电压、4mA HSDS 的输出摆幅为958mV。 VOH 最大值为0.75V、VOL 最大值为0.18V。 HSDS 有类似 LVDS (1.25V)的常见电压? 摆幅为0.18V 至0.75V?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EFI、

    如果您不需要 LVCMOS 输出的数字延迟或同步功能、则可以使用 OSCout 分频器将 OSCout 配置为以所需频率输出 LVCMOS。 这可以与新发布的 LMK1C1104 LVCMOS 缓冲器配对使用、从而扇出最多四个输出(单端)。 并且、通过使用具有相同极性的 OSCout_P 和 OSCout_N、对中的每个引脚都可以馈送到不同的缓冲器、从而实现多达八个输出。  

    如果输出确实需要数字延迟或同步功能、您可以使用连接到标准 LMK04610时钟输出的 LMK00105来获得最多五个缓冲 LVCMOS 输出。 还有 LMK00101、它在功能上是等效的、但提供10路输出。

    此致、