This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:上电后输出时钟可能不会输出。

Guru**** 1813890 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, CODELOADER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/883511/lmk03328-output-clock-may-not-be-output-after-power-on

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

尊敬的技术支持团队:

上电后、LMK03328可能无法输出输出时钟。

不输出125MHz 和266MHz。 (使用 PLL1和 PLL2)
可输出100MHz。 (不使用 PLL 的100MHz 外部振荡器)

当时钟发生器通过冷却喷雾冷却时、当时钟未输出时、则时钟输出。 之后、时钟可稳定输出。
如果您有任何信息、请告诉我。

已在下面附加 Codeloader 文件(Mac)。

我无法附加 Mac 文件、您能否将文件名从 LMK03328mac.pdf 更改为  LMK03328.Mac?

e2e.ti.com/.../LMK03328mac.pdf

随附原理图和上电波形(pdf)。

e2e.ti.com/.../3603.LMK03328.pdf

此致、

TTD