This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:多器件同步问题

Guru**** 2555200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882604/lmx2594-multi-device-sync-issue

器件型号:LMX2594

我们有两个需要相位对齐输出的 LMX2594器件。 在我们的测试过程中、我们看到单个器件的两个输出之间始终存在相位对齐、但有时两个器件的输出之间存在180度的相位差。 我们已在多个频率输出处检查了该相位同步、结果始终相同。 不稳定的输出、有时两个器件会进行相位对齐、有时甚至不会进行相位对齐。 这是输入上的一些数据

在以10MHz 运行且相位对齐的两个器件上、振荡器输入完全相同。 我们不对基准频率使用任何输入乘法或除法。 频率输入的所有乘法器和除法器均设置为 BYPASS 或"1"。 VCO_PHASE_SYNC 设置为 true、根据数据表中的同步流程图27、我们是类别2。 即使如此、我们仍会在振荡器输入频率的下降沿从 FPGA 同时向两个 LMX 器件施加同步脉冲、该脉冲应满足类别3的要求。 随附 TICS Pro 的屏幕截图、其中包含我们正在使用的等效编程操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    这似乎有点奇怪、因为您设置的描述是相当标准的用例。 可能存在一些配置问题。

    如果您能够保存并附加.TCS 文件、这可能会加快评估速度。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    您是否设置了 R58、INPIN_IGNORE = 0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、INPIN_IGNORE 被设定为0。 附件是我的 TCS file.e2e.ti.com/.../LMX_5F00_1GHz_5F00_TICSPro.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    从附加的文件中、PFD - DLY_SEL 模块设置为更高的值以实现相位同步。 除非你发现需要三次点餐,否则我建议你住二次点土豆泥。

    通过将 CAL_CLK_DIV 设定为一个较低的值、校准时钟也可被调整以获得更准确的校准。

    输出功率也与上面粘贴的内容不匹配、通常这将设置为31。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误。 我对设置的修整太多了。 该文件更能代表我们实际使用的内容。 实际上、我们使用的是较低的输出 power.e2e.ti.com/.../1777.LMX_5F00_1GHz_5F00_TICSPro.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    根据所连接的、通道分频器设置超出范围。 对于大于8的通道分频器、VCO 频率必须小于11.5GHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入见解。 我已经纠正了这一点,但这没有解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题。 我的测试过程使用的输出频率远小于我们最终想要使用的频率、因此它处于简单示波器的可用带宽内。 我注意到数据表中有一个小提示、其中提到"另外、请注意、在高于10GHz 时、允许的最大通道分频器值为6。" 我必须修改我的软件算法以适应该限制、并且我不再看到任何相位对齐问题。