This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:数据表上的输出块说明

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/876168/lmk03318-the-description-of-output-block-on-the-datasheet

器件型号:LMK03318

大家好

如果我们问 LMK03318、您会介意吗?

数据表 P6中有相关说明。



我们要确认"1.8V LVCMOS×2"。
例如、如果 VDDO_01=3.3V 且 OUT0=LVCMOS、 OUTPUT0_P 和_N 是否将 LVCMOS 配置为1.8V?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    是的、正确。 请参阅此表注:

    此致、
    Hao