This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338EVM:配置中未使用的引脚

Guru**** 2877640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875778/lmk00338evm-unused-pins-in-certains-configurations

器件型号:LMK00338EVM

您好!

我有一个系统 、某些 PCIe 卡存在、有时甚至不存在。 使用时钟缓冲器、无法选择在行业中连接的输出。 如果布线采用直流耦合进行布线、这是否会导致反射异常 EMI?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、选择在工业中启用/禁用的每个输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流耦合不会是问题。 反射是由受控阻抗时钟迹线和接收器上的负载端接之间的不匹配引起的。 EMI 最好通过预防性系统设计来降低。

    此致、
    通道