This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595合成器板的锁相

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882869/lmx2595-phase-locking-of-lmx2595-synthesizer-boards

器件型号:LMX2595

我想使用两个/一个合成器板作为6GHz 和18GHz 信号的锁相源。

在尽量减少波动的同时、实现此目标的最佳方法是什么?
我是否必须在一个器件输出端产生 SYSREF 输出、而在另一个器件输出端用作同步输入?
此应用的推荐设置是什么?

PS:我有一个来自信号发生器的100MHz 信号作为两个器件的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    请参阅数据表"7.3.11相位同步"中所述的同步过程。

    谢谢、

    Vibhu