This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595输出的同步触发

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882880/lmx2595-simultaneous-triggering-of-lmx2595-outputs

器件型号:LMX2595

我目前正在使用两个 LMX2595合成器板来生成6GHz 和18GHz 信号、从而形成傅里叶合成脉冲序列。

对于我的应用、我现在需要为该输出创建一个12kHz 振幅调制。

我被告知可以在微秒级切换器件的输出、比我预期的调制频率小大约1~2 μ s 的数量级。
因此、我尝试使用 Python 程序来切换器件的输出、我可以将该程序包含在我的现有代码中。

现在、我能够使用 win32com.client python-library 和 outa_PD 寄存器值来切换单个器件的输出。
我的程序会打开一个可识别第一个器件的新 TIS-PRO 窗口。
但是、当打开第二个 TICS-PRO 窗口时、我无法与第二个器件建立连接。

是否有更智能的方法可以通过 Python 切换器件的输出?
在运行 Python 脚本之前,我最终能否更改已经打开的 TIS-PRO 实例中的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    要获得18GHz、您需要使用9GHz VCO、同时启用通道 A 上的倍频器。 我假设这是您正在使用的器件、我看不到同样在同一器件上生成6GHz 的方法。 因此、使用两个 LMX2595合成器板似乎是解决方案。

    现在、要在单个 SPI 接口上使用这两个器件、您还需要注意您的 CSB、您是否已将其考虑在内?

    '为了数据被计时、CSB 必须被保持在低电平。 如果 CSB 保持高电平、器件将忽略时钟脉冲。

    当器件之间共享 SCK 和 SDI 线路时、TI 建议在不使用时钟的器件上将 CSB 线路保持为高电平。"

    谢谢、

    Vibhu