This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2594EVM:在 Win10 PC 上安装 TICSPRO-SW 和/或 CodeLoader

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882976/webench-tools-lmx2594evm-installing-ticspro-sw-and-or-codeloader-on-a-win10-pc

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594CODELOADER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

支持、

我下载了 snac072ac 和 snac014e 并尝试安装它们。 我在这两个文件中都添加了一个.exe、但在我的 Win10 PC 上都不会安装。 要安装这些组件、我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我刚尝试过、安装 TICS Pro 时没有问题、请重试吗?

    BTW、Codeloader 已褪色、不支持 LMX2594。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    我可以下载它、但无法安装它。 文件名上没有扩展名、告诉 PC 如何处理文件? 是否需要添加.zip 扩展名或.exe 扩展名。 我正在尝试在 Win10 PC 上安装它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了! 是用户错误。 该文件实际上是一个.ZIP 文件、但我使用的 PC 扩展名为 hid。 我能够在另一台 PC 上安装 TICSPRO、没有任何问题。 谢谢!