This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TiChip 频率乘法一般问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875619/general-tichip-frequency-multiplication-question

主题中讨论的其他器件:CDCE913CDCE6214-Q1

大家好、

我有一个生成可编程数字信号的好项目正在进行中。

出现的问题是我想增加信号的(时钟)频率。

到目前为止、它被限制在2MHz (10kHz-2MHz 动态)。 如果我得到大约5MHz、那会很酷。

因此、乘以四乘法将使工作变得完美。

我已经查看了一些 TI 芯片的数据表、但我找不到一个明确的指标、说明我的应用过于简单。

您知道有什么芯片可以满足我的需求吗?

 

此致、Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    一个简单的 PLL 将完成该任务。 您可以看看具有小数 PLL 的 CDCE6214-Q1。 CDCE913是一种更简单的器件。

    此致、
    Hao