This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2434EVAL:与 Codeloader 软件的评估板连接

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY, LMX2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872903/lmx2434eval-evaluation-board-connection-to-codeloader-software

器件型号:LMX2434EVAL
主题中讨论的其他器件:CODELOADERUSB2ANYLMX2434USB2ANY-UWIRE

您好!

我们拥有 LMX2434评估板、并尝试将其与 Codeloader 软件进行通信。 我们的 PC 中没有并行端口、我们可以使用 LPT 转 USB 适配器、还是 改用 usb2any?


谢谢、
SAPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sapir、

    EVM 是否附带 USB2ANY 和 USB2ANY-uWIRE 适配器板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、不是。 它附带 uWIRE 到并行端口适配器、但我们的 PC 中没有此类端口。 USB 转并行端口是否可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道、我以前没有尝试过这种方法。

    由于我们不销售 USB2ANY 和 USB2ANY-uWIRE 板、如果您有 USB-2并行端口适配器、最好进行试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不起作用、如果我们没有并行端口、还有其他方法可以与 LMX2434 EVB 通信? 我们已经购买了两个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sapir、

    如果您有 USB2ANY 器件、您可以按照此图作为指南连接 uWire 接头。

    此致、

    Adam Siisets,