This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CCI6214:CDCI6214滤波器设计的替代产品

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCI6214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877602/webench-tools-cdci6214-alternative-for-cdci6214-filter-design

器件型号:CDCI6214

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我将检查实际配置是否有效。 CDCI6214时钟发生器的说明是正确的。

我有2个问题:

  1. 我们在工厂中使用 CDCI6214EVM 对其进行编程、并在 TICS Pro 中通过.txt 注册内容传输。 它是正确的编程方式还是某些字段是特定于器件的、并应在每次连接和校准后由 TICS pro 确定?
  2. 我不知道实际配置是否基于某些 TI 工具完成。 我正在检查它是否正确。 我已经看到、在这个论坛的一个主题中、有人建议使用"WEBENCH 时钟架构":TI 已从2020年1月31日起停止使用这个基于 Java 的产品。 我应该使用哪个其他工具来定义 VCO 和 PFD 参数、以确保 BW 和相位裕度如数据表中建议的那样? 我尝试了 Platinum Sim、但列表中没有 CDCI6214:我是否应该使用自定义组件。 当我单击任何菜单时、它会不断引发异常:它是否是一个实际支持的工具?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    是的,可以直接将.txt 十六进制寄存器文件加载到 Ticspro 中--在 Ticspro 中,转到 Select device -> clock generator / jitter cleaner (single loop)-> CDCI6214。 然后在工具栏中、转到"File"->"Import hex register"值。

    对于 CDCI6214、默认的环路滤波器设置足以满足几乎所有用例的需求。 默认设置可以加载到 Ticspro 中--在工具栏中,默认配置->回退默认设置。

    至于 VCO 频率、PFD 等、您可以观看此视频以了解基本时钟频率计算: https://training.ti.com/ti-precision-labs-clock-and-timing-system-design-considerations-frequency-planning-part-1?context=1139747-1140114-1140118-1139974

    最终,在单击 RECAL 按钮后,需要将 PLL“锁定”--下图显示了一个反向示例。

    另外、还需要随附 Ticspro 用户手册: e2e.ti.com/.../TICS-PRO-GUI-_2D00_-User-Manual.pdf

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复/

    我们没有对每个单元进行重新校准、因为我们认为重新校准将在芯片启动时完成:这是不正确的吗?

    我查看了视频、但它非常基本:在 TICS pro (和数据表的表2)中、有一些预设: 目前、我们选择了"VCO 2400/PFD 25/BW 0.51"预设、但实际上已将其更改为 f_VCO=2500MHz、f_PFD=4MHz、f_OUT=100MHz、所以我必须检查相位裕度、BW 在当前设置中是可以接受的。 我在 PLLatinumSIM 中尝试了这种设置 、结果显示它不稳定(请参阅随附的 PPlatinumSIM 和 TICSpro 屏幕截图)。

    注:我确实设法使 PLLatinumSIM 仅在选择 Windows 区域设置=英语(美国)时工作。

    注意:我选择了三阶滤波器、其中 R2大到小、滤波器如数据表所示、图19;

    注意:我保留了默认 VCOCap、因为它不存在于数据表中;

    然后、我还尝试了原始的"VCO 2400/PFD 25/BW 0.51"预设、其中 f_VCO=2400MHz、f_PFD=25MHz、它表明它也不稳定(请参阅随附的其他 PPlatinumSIM 屏幕截图)。

    我的错误是什么? 如何检查设置是否正确(我连接了我们的 TICS Pro 设置)

    修改的预设:

    原始预设:

    感谢您的支持。

    Giacomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    CDCI6214具有一个二阶环路滤波器、其中 C1是极点电容器、C2是零电容器。 R2为零分辨率 例如:

    至于 CDCI6214 VCO 校准、如果使用 EEPROM、则器件将在从器件上电时自动校准。 否则、如果器件通过 I2C 进行编程、那么在对所有寄存器进行编程后、您需要向 REAL 位写入1。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hao 的支持。

    其他一些疑问:

    1. 数据表要求 RESETN 为低电平、直到 VDD 稳定在95%以内。 哪个电源用于  VDD? 在我们的设置中、我们为芯片提供2.5V 电压(VDDREF、VDDVCO、VDDO12)、一段时间后、为芯片提供1、8V 电压(VDDO34)。 是否有必要保持 RESETN 为低电平、直到所有电压电源都稳定且不仅仅是 VDDREF?
    2. 我们是否不使用 GPIO1、4 (未在外部连接)是否可以将其作为输入设置为忽略或更改为输出?
    3. 我们被警告不要覆盖保留寄存器。 字段:但我发现一些保留寄存器默认值与 TICSpro 上的图形选择生成的值不同。  保留字段的正确方法是什么? 我们能否信任 TICS Pro 值超过数据表? 我们实际上使用了由 TICS pro 直接生成的 txt;例如、POWER0寄存器位0是保留的、但:
      • 在页1上、DS ->位0 = 0时、默认为0x000400DD
      • 0x00040055与 TICSpro ->位0 = 1进行配置
    4. 可能的拼写错误:GENERIC1的寄存器复位值是0x00016A32 (如8.6.1.2的标题中所示)还是0x00016832 (如表67中所建议)?
    5. 可能的拼写错误:CHX_CTRL0的寄存器复位值是0x003B0061 (如 DS 的8.6.1.51逻辑块中所示)还是0x003B0079 (如表67中所建议)?

    再次感谢你。

    Giacomo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    请查看我的以下评论:

    VDD 引脚为 VDDREF 和 VDDVCO、不包括 VDDO12和 VDDO34。 只有 VDDREF 需要达到其最终值的95%、但 VDDREF 和 VDDVCO 都需要在2ms 内斜升。

    2.是的、可以将其设置为忽略输入

    3.如果存在冲突、请参阅数据表。 对于上述示例、EEPROM 第1页对应于 Ticspro 默认配置中的"PCIe 2x OE"、而 R4均为00DD。 在 EEPROM 第0页和第1页之间、第0页为0x55 (0101 0101)、第1页为0xDD (1101 1101 1101)。 区别是位7和位3。 位7是通道4断电、位3是通道2断电。 这是因为默认情况下、通道2和通道4在 EEPROM 页1中断电。

    4、应该是6832

    5、应该是79