This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:未生成唤醒信号

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875431/tpl5010-wake-signal-not-generating

器件型号:TPL5010

您好!

我在项目中使用 TPL5010、并遵循数据表中提到的建议设计。 WAKE 引脚直接连接到 MCU 中断引脚。 为了进行测试 、我在没有手动复位电路的情况下、为8秒 t_IP 和 RST 上的100K 上拉添加了~10K R_Ext 电阻器。

但在 t_IP 之后、我看不到 TPL5010发出的任何唤醒信号。 尽管 RST 信号成功生成、但这是正常的、因为没有 WAKE、我无法从 MCU 生成 DONE 信号。  

您能告诉我发生了什么、因为我复制了数据表中推荐的确切电路。

谢谢、

《狮面面面面》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎问题已经解决、硬件设计没有什么问题。 正是在软件中、我没有应用第一个 DONE 信号来启动唤醒序列。 我并不期望 TPL5010需要一个完成信号、以便在复位或上电后正常运行。  

    我不确定是否会忽略、但数据表中没有提到这一点。

    很抱歉打扰到。

    此致、

    《狮面面面面》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leonahi、

    正确启动序列的时序图如图9中的数据表所示。 我很高兴您能够自行解决问题。 祝您设计顺利、并可随时提交您可能遇到的任何新问题。


    此致、

    Adam Siisets,