Other Parts Discussed in Thread: TPL5010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5010 您好!
我在项目中使用 TPL5010、并遵循数据表中提到的建议设计。 WAKE 引脚直接连接到 MCU 中断引脚。 为了进行测试 、我在没有手动复位电路的情况下、为8秒 t_IP 和 RST 上的100K 上拉添加了~10K R_Ext 电阻器。
但在 t_IP 之后、我看不到 TPL5010发出的任何唤醒信号。 尽管 RST 信号成功生成、但这是正常的、因为没有 WAKE、我无法从 MCU 生成 DONE 信号。
您能告诉我发生了什么、因为我复制了数据表中推荐的确切电路。
谢谢、
《狮面面面面》