This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:输入基准时钟要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/875349/lmx2595evm-input-reference-clock-requirement

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

您好!

大家好、我对 LMX2595的输入参考时钟有疑问。  

在我的应用中、我们希望使用外部输入参考时钟进行同步。 但是、我对输入参考时钟的要求非常困惑。

下图显示了数据表中的要求:

在本例中、我们使用400MHz 时钟作为输入基准。 在上一个实验中、我们的时钟是相对干净的方波。 时钟的 Vpp 可高达300mV。 根据我们的测试、我们发现即使 Vpp 降低到30mV、LMX2595也可以锁定。 电路板输出所需频率、锁定 LED 为绿色。

之后、我们对我们的系统进行了一些调整、输入参考时钟仍为400MHz、但其形状不是方波、Vpp 更低、如下所示:

在本例中、我们发现 LMX2595无法锁定。 您是否知道为什么会发生这种情况? LMX2595是否对输入参考时钟的形状敏感?  

您能给我们提供什么建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zichuan、

    波形似乎有问题。

    PLL 查找信号的过零。  在本例中、我们可以看到、在信号的中间位置附近有 一个凸点。  这可以使 R 分频器误以为输入频率与实际频率不同。

    因此、不需要方波、但在信号的过零(中间)附近、需要有一个干净的转换。  该波形形状是否是匹配不良造成的?

    此致、

    Dean