This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:射频输出缓冲器上拉

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882460/lmx2594-rf-output-buffer-pullup

器件型号:LMX2594

大家好、

我的客户正在查看 LMX2594数据表、他们对射频输出的输出上拉配置有疑问。
在第59至60页的"8.1.4射频输出缓冲器上拉"中、有"表39。 上拉输出的不同方法"和"表40. 输出上拉配置"。
当他们查看"表40时、 输出上拉配置"、电感值"随频率变化"。
是否有任何关于如何选择电感器值的指南?
它们应该在使用的信号频率下使其具有高阻抗、还是有其他可供选择的东西?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    我们应该选择具有足够 SRF 的电感器。 例如、如果工作频率为10GHz、则电感器的 SRF 应尽可能接近10GHz。

    供参考、我们已经尝试了1nH、3.3nH 和10nH 电感器、它们的 SRF 分别为14GHz、6.8GHz 和3.7GHz。 这些电感器已停产、我不会向您推荐它们。