This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:数据保持

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872791/cdce913-data-retention

器件型号:CDCE913

您好!

数据表中指定了"数据保留"。

・计数是否从写入开始?

・该℃条件 Ta=85 μ s 并且100个编程周期吗?

・您在不同条件下是否有参考数据?

 (我的℃请求60 μ s 和10个编程周期。)

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    恐怕 EEPROM 保留时间没有更多数据。 我们所能知的是、在最恶劣的工作条件(85摄氏度)下、最短保留时间为10年

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢你的答复。

    我更改了问题。

    在100个编程周期后、数据可在85℃条件下保留10年、对吧?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    是的、在85°C 的条件下、EEPROM 保留时间至少为10年、经过<=100个编程周期。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    计数保持是否从第一次写入开始?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此计数来自第一位客户写入= 1。

    此致、