This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:LMX2485E 的环路滤波器

Guru**** 2823135 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882357/pllatinumsim-sw-loop-filter-of-lmx2485e

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2485E

您好!

我尝试仿真 LMX2485E、因为输入频率为10MHz、输出频率为50MHz、PLL 环路滤波器截止频率为1kHz。

按下"计算环路滤波器"按钮时、我觉得电容器值太大。 在下面的情况下、C1为4.7uF、C2=27uF。

您可以查看仿真吗?

e2e.ti.com/.../LMX2485E_5F00_50MHz_5F00_filter1kHz.zip

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    环路滤波电容器在很大程度上取决于开环增益和所需的环路带宽。

    通过减小电荷泵电流等方式减小环路增益将降低等效带宽所需的无源值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    由于环路带宽较小、因此您无需使用非常高的电荷泵电流或高相位检测器频率、它们将导致环路滤波器中的电容器值较高。

    如果需要1kHz 环路带宽、则使用100µA μ A 电荷泵电流就足够了。 如果将相位检测器频率降低到1MHz、则可以进一步降低电容器值。