This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:lm555 -需要用作单稳单冲计时器

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, CD4060B, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/882281/lm555-lm555---need-to-use-as-a-monostable-single-shot-timer

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件: CD4060BTLC555

你好、John

我们正在尝试将 LM555用作单次触发计时器-请参阅随附的 pdf 、了解 TI 官方 pdf (pg12)作为由瞬时 PB 触发的单稳单次触发计时器

我们需要3个小时、因此我们使用20 m Ω 电阻器和470 uF 电容器进行测试、以获得略小于3小时的时间。但无法使其正常工作-

具体来说,我们如何处理引脚4、6和7 ?  有人可以帮助吗?

我们希望运算符推动 PB 并漂入--并根据时间常数自行进行此复位。 T in 等式6 - thankse2e.ti.com/.../PG_2D00_12_2D00_LM555.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    请参阅 单稳常见问题解答的最长时间部分 ,泄漏电流和偏置电流是关键。 此外、还列出了一个长达2小时的备用器件。

    请参阅 A 稳态常见问题 解答的最小频率部分,泄漏和偏置电流仍然是关键。 有人提到添加一个可延长时间(降低频率)的纹波计数器。 脉冲可以从纹波计数器复位释放开始、最后可以停止 LM555计时器、使其单稳。

    引脚4始终为高电平(除非需要复位)

    引脚6、7在单稳模式下连接在一起(也在常见问题解答中)

    CD4060可计数3小时、LM555可锁存脉冲的开始和结束。 这可能是最佳选择。

    哪种方法最适合您的应用? 您的电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这是一个完整电路 LM555 (锁存器)+ CD4060B (时钟/计数器)、可提供近3小时的输出高电平脉冲。  我有一个启动开关、还添加了一个停止开关(它不是暂停开关)

    输出时间将比 CD4060B 引脚9的周期长8192倍。 对于评估、这将是检查电路的最快方法。

       

    如果您希望仅使用555计时器选项。 切换至 TLC555 (更低的泄漏电流)单稳模式、尝试 C = 1000uF 且 RA = 9.76M、但是、我更喜欢上面的电路。