This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615-SP

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/874972/lmx2615-sp-lmx2615-sp

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2594

对于 LMX2615-SP 和 LMX2594、您是否有任何在同一 PCB 上进行双封装的建议?

我们的提案国希望考虑各种备选案文来支持这两种备选案文。  

这两个器件上的信号引脚分配使这看起来成为可能。  但是,LMX2615-SP 下面有一个散热垫,我不确定如何支持双封装。 BTW、LMX26150SP 下的大焊盘是仅用于散热还是用于散热和电气(例如射频接地)?  

请告诉我、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    我不认为双封装是可能的。 LMX2615的散热焊盘已经大于 LMX2594的尺寸。 散热焊盘需要接地并用于散热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您的检查。