This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:最大偏斜

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/881925/cdclvp111-sp-maximum-skew

器件型号:CDCLVP111-SP

数据表指定了典型的部件间偏移。  最大部件间偏移是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、我们无法保证器件间偏移的最大规格、因为我们不会在整个温度范围内对所有器件进行这种比较。 但是、我们确实测试了输出到输出偏斜、数据表列出了最大输出偏斜。

    根据数据、我看到超过50个器件的最大差异约为85ps。

    请记住、该数据基于 VCM = 1V、VID = 0.5V 和 FIN = 1GHz。

    谢谢、

    Vibhu