This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3S04:模拟和数字 GND 分离

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC3S04, CDC3S04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/872446/cdc3s04-analog-and-digital-gnd-seperation

器件型号:CDC3S04

大家好、

通过查看 CDC3S04引脚布局、我可以看到模拟和数字引脚之间没有明显的物理隔离:

 

如果我想在 PCB 中创建单独的模拟 GND 和数字 GND、在这种情况下、分离路径应该是怎样的?

非常感谢!

NIR

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    建议在受控阻抗走线下具有一个恒定的参考平面。 这可以避免会影响信号完整性的阻抗不连续性。

    您还需要将去耦电容器放置在非常靠近电源引脚的位置。

    实现此目的的一种方法是将 AGND 放置为一个平面、该平面延伸到 A 行、B 行和 C 行的引脚上方。然后、DGND 平面将从 D 行引脚向下延伸到 E 行及更低的行。 如果您更喜欢为此器件使用单个 GND、也可以通过其他方法来实现该目标。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、  

    感谢您的回复。

    我计划使用3个时钟缓冲器、不需要时钟请求引脚(我正在使用 I2C 接口)、也不需要复位引脚。

    在这些条件下、以下解决方案是否可以接受?

    (DVCC\AVCC 的去耦电容器将位于底部)

    再次感谢

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我预计不会有任何问题

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    谢谢!

    还有一点-在您的第一个答案中、您写道"建议在受控阻抗迹线下使用恒定参考平面"

    时钟走线是否应具有受控阻抗?

    如果答案是肯定的、驱动器的典型输出阻抗是多少?

    顺便说一下、过去有人问 CDC3S04是否可以驱动50欧姆负载:

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/704353?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CDC3S04

    答案是否定的、但当我将 CDC3S04EVM 连接到50欧姆分光光度或示波器时、我可以看到没有负载问题(相位噪声保持正常、电源电流保持 正常...我正在使用器件的高驱动能力)

    我无法理解为什么在50欧姆负载下缓冲器运行不好...

    谢谢、此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    是的、建议使用阻抗控制为50欧姆的时钟走线。

    我还没有尝试将 CDC3S04用于50欧姆负载、但我想它是可以实现的。 如果满足您的要求、我不会预计您会遇到问题。

    此器件属于较旧器件、设计支持有限、但如果您有任何其他问题、请告知我

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    这是一个古老的部分,但很好的部分:)

    我们将按照您的建议设计阻抗为50Ω Ω 的电路板。

    我们现在没有其他问题了、非常感谢!

    NIR