This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有12小时占空比以实现节能的纳瓦级计时器

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, SN74HC4060, SN74AUP1G08, SN74LV163A, MSP430FR2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/880627/nanotimer-with-12-hours-duty-cycle-for-power-saving

主题中讨论的其他器件:SN74HC4060SN74AUP1G08SN74LV163ATPL5111MSP430FR2000

我对电子产品还比较陌生、请多多包涵。

我需要制造一个超低功耗电路、该电路应在~12小时内为下一级供电、并在剩余的12小时内断电(以节省电池电量)。 我发现用户可以省电的 TL5xxx 微型计时器(例如 TPL5111)。 但其最大计时间隔仅为2小时。 因此、我的理解是最大占空比为2小时、这还不够)。

由于我从未做过这样的事情、请告诉我此类电路的用途。

此外、我需要设置起始点-占空比每天开始的时刻。 它可以只是按一个按钮、预编程时间或...任何内容。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 SN74HC4060二进制计数器、其 ICC = 80uA @ 6V。 我将需要电路在3.7V 电压下工作。 因此、我假设电源电流仍将远高于使用毫微定时器时的电流。

    另一种选择是使用 SN74LV163A 二进制计数器和 SN74AUP1G08与门(计数6次 x 2小时)。 这种组合的电流约为11uA。

    嗯、这就是我对阅读数据表的理解...

    此外、我是否可以使用纳米计时器作为 SN74HC4060二进制计数器的时钟? 在这种情况下、它将计数2个小时的周期... 这是它的工作方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    正确的做法是 TPL5111的最长时间间隔为7200秒。 除了使用单个 TPL5111来达到所需的12小时占空比、您还需要找到其他方法。   

    您是否在设计中选择了任何其他器件? 您是否还可以详细说明您的电路要执行的操作? 这些信息可以帮助我们确定解决方案。

    对于您发布的其他两个选项、最好向逻辑论坛提交 E2E 帖子。 他们应该对这些应用有更好的了解。

    此致、

    Adam Siisets,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我想更灵活的方法是使用 MSP430FR2000 MCU、因为它具有 RTC、可以通过中断将其唤醒。

    其理念是仅创建一个物联网模块、以节省下一级的功耗。

    是的、我已经将另一个相关问题发布到逻辑论坛、因此我现在将关闭这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的选择,Alex 我很高兴您能找到适合您的帮助和解决方案。  

    不过、如果您确实想详细了解 TPL5111、可以 阅读一些有关 物联网应用低功耗主题的技术文章。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有。 但链路已断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、它在没有超链接的情况下工作吗?

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2015/03/12/extending-battery-life-for-iot-applications