This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:用于回读的锁定检测电阻器

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/874769/lmk04826-lock-detect-resistors-for-readback

器件型号:LMK04826

您好!

我想知道用于检查锁定状态的锁定检测信号(LD1和 LD2)寄存器和位。 EVB 上有用于锁定状态检查的 LED、类似地、我想回读寄存器以检查 PLL 的锁定情况。 请告诉我我需要查找哪个寄存器和位值吗?

谢谢、

Youngho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 EVM、有两个状态引脚用于触发 LED。  有关状态引脚的说明、请参阅数据表的第9.1.2节。

    这些引脚的监控器输出在寄存器0x15F 和0x16E 中设置

    此致、

    Liam