This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:时钟生成不稳定问题

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/873187/lmk03318-unstable-clock-generation-issue

器件型号:LMK03318

相关人员
现在、我面临着 LMK03318的一个奇怪问题。
问题在于、系统引导时、LMK03318上的时钟输出不会偶尔发生。
并非每次在所有 LMK03318上都出现此问题。
-。 当系统启动时、输出有时会生成、而不会生成、即使样本相同也是如此。
-一些同时在开发板上制造的板具有并且没有针对每个板的时钟输出

对于不产生输出的电路板、以下修改会产生时钟输出:
-当附加文件处于设置值状态时,请按如下所示更改寄存器:
将 R59保持在0x42、并将 R56 (PLL_POST_DI费)更改为0x0a、R33 (OUTPUT DIV)、R36、R38、R40、 R42、R44至0x0a => 156.25MHz

您能否查看附加文件中的设置以了解问题?

提前感谢您的帮助

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_2D00_20191015_5F00_2_5F00_Clkoutput_5F00_OK.txt

谢谢你

Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您附加寄存器文件、这有助于了解设置。  如果您有一些有关加电时序的其他信息、这也会很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam

    感谢您的快速回复。

    在上电时、客户已根据图83建议使用单电源轨从单电源轨上电。

    如果您需要示波器测量网络数据、请告诉我哪些引脚与电源轨一起曲折变化。

    随附 的数字是电流 配置、以防万一、请仔细查看

    昨天 、我错过了输入和输出时钟频率信息。

    PRI 和 SCE 的输入时钟为156.25MHz

    所有输出的输出时钟为156.25MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Liam

    您能给我这个 机票的想法吗?

    谢谢你

    此致

    Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为了更深入地了解该问题、您能否尝试将 PDN 拉低约2ms 并查看这是否纠正了输出?

    查看 VDD 和 PDN 随时间变化的曲线图也是有益的、以确保斜坡具有单调性、并且 PDN 不会过快斜升。 您是否认为可以提供此信息?

    此外、我似乎无法在您发送的原理图中找到 PDN 引脚。 您能否告诉我引脚是悬空还是上面有电容器?

    最棒的

    Adam Siisets,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    对于 PDN、它连接到 CPLD 和外部 PU 电阻器。 我认为您需要格外小心、以防止 PLL 校准失败。

    对于这种情况、数据表建议采用两种方法:使用200kOhm 电阻器添加 R-C 时间常数、并通过 R119寄存器提供更大的 PLL 闭环延迟。

    -。 它们用于为 PLL 环路增加稳定的延迟。 因此、在您发送邮件之前、我们向 PDN 引脚添加了数十毫秒的时间。

    -。 随着 PDN 引脚上增加了延迟、问题的发生似乎更少。 但这并不是一个完整的解决方案。

    让我列举一下我们在今天之前再次面临的问题。

    加电时、我们希望在设置寄存器之前提供默认时钟输出。 -->通常,有些 IC 不会生成时钟输出。

     此时、当调用软件复位时、会观察到时钟输出。

     这是第一个有问题的现象。

    Q1)默认操作会影响哪一个?

    第二个问题与 PLL 块中 N 分频器的值有关。

    通过 TICS Pro 上的向导选项卡、我们得到了5个建议的组合、如下图所示、并按顺序应用这些组合以找出哪一个更好。

    如图所示、N 分频器列建议使用小数64或66。 当应用 N 分频器为64的组合之一时、未观察到时钟输出。

    为了获得时钟输出、66 是 N 分频器的正确值  

    问:为什么只有66个工作?

    谢谢你

    此致

    Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您在初始消息中发送的寄存器设置似乎与上次帖子中的设置不匹配。 您发送的配置将所有输出设置为50MHz、并且 VCO 频率超出建议的工作范围。 您是否认为您可以发送最新的寄存器设置、以便我们更好地为您提供帮助?


    此致、

    Adam Siisets,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    当我看到第一个帖子时、我发现我错过了 PRIREF 和 SECREF 频率。 因此、您可以具有差分输出时钟。

    它们是156.25MHz。 使用我附加文件的寄存器值加上输入时钟频率、VCO 和 PFD 频率设置在建议范围内。

    此外、如果测试结果导致无法开机自检、在调试问题时、客户尝试了许多操作。 其中一些建议采用向导选项卡上建议的寄存器设置。

    -在上一次测试中、客户发现当 PLL_NDIV (R5859)具有十进制64时、时钟 outptu 不会正常生成、即使在 TICS 上推荐使用寄存器值也是如此。

    -如 上一帖子中的图所示、向导中的某个分频设置的 PLL_NDIV=66、在采用该设置时、会生成时钟输出。

    当前问题 与上一帖子中的问题相同。

    -有时、上电时不会生成默认时钟。

    -当64被应用于 PLL_NDIV 时、未发生时钟输出。

    e2e.ti.com/.../5756.HexRegisterValues_2D00_20191015_5F00_2_5F00_Clkoutput_5F00_OK.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否确认在将 PDN 拉低2ms 之前等待器件在错误状态下稳定? 同样、查看 VDD 和 PDN 与时间的关系图将会有所帮助 、以确保斜坡具有单调性、并且 PDN 不会过快斜升。

    至于 N 分频器问题、您能否将 PLL RDIV/2和 PLL NDIV/2路由到 STATUS0和 STATUS1引脚、并在64和66处发送 N 分频器的图? 这将有助于验证 PLL 是否正常工作。 我将执行相同的测量、以便我们进行比较。

    谢谢、

    Adam Siisets,