This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:利用 TICS Pro 实现 EEPROM 编程自动化

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/880889/cdci6214-automation-of-eeprom-programming-with-tics-pro

器件型号:CDCI6214

大家好、团队、

我的客户需要通过 TICS Pro 为大量 CDCI6214对 EEPROM 进行编程。

为了避免错误操作、他们希望通过 TICS Pro 实现 EEPROM 编程的自动化操作。

TICS Pro 是否具有此类自动化编程功能? GUI 中的突发模式似乎可用于自动化。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    在突发模式下进行编程实际上与直接通过 I2C 进行编程类似、因为在突发模式下无法对按钮点击进行脚本化。 据我所知、为 Ticspro 自动化设置环境的过程可能并不比在客户的 I2C 平台中实现 EEPROM 写入/读取简单。 随附的是 python 脚本、该脚本记录了这些 EEPROM 按钮的确切功能。 请搜索"eeread"和"eewrite"。  

    e2e.ti.com/.../8154.CDCE6214_5F00_extra.zip

    同时、让我与同事确认是否有一种为客户实现 Ticspro 自动化的简单方法。

    此致、
    Hao