This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如果 PRIREF=无输入、则 SECREF=50MHz

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879913/lmk03328-in-case-of-priref-no-input-secref-50mhz

器件型号:LMK03328

大家好

如果我们问 LMK03328、您会介意吗?
您可以参阅附件文件"20200213_LMK03328EVM.pdf "吗?
e2e.ti.com/.../20200213_5F00_LMK03328EVM.pdf

以下是与我们的问题相关的 TCS 文件。
e2e.ti.com/.../20200213_5F00_LMK03328_5F00_A.tcs

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    无需 PRIREF。 仅 SECREF 就足够了。

    现在、我的实验室访问权限非常有限、因此、让我首先解释一下基本的调试过程:

    1.检查 PLL 锁定状态以及 SECREF 是否有效。 为此、请转至状态页面、配置两个状态引脚并观察板上的状态 LED。 例如、SECREF LOS 意味着 SECREF 的丢失、当它处于活动状态时、意味着 SECREF 的丢失;PLL2 LOL 意味着 PLL2的锁定丢失。

    2.如果基准有效但 PLL 未锁定、请首先加载默认配置以进行完整性检查(在工具栏中、转到"default configuration"->"EVM default")

    3、如果基准有效且 PLL 已锁定、但没有输出、请检查并确保 SYNCN 引脚为高电平、并且输出未被禁用或断电。 同时确保 SYNCN 位为高电平。

    通常、请从 EVM 默认值开始、并使用向导页面配置器件。 如果问题仍然存在、那么我将让我的同事在实验中帮助检查它。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San

    感谢你的答复。

    1.检查 PLL 锁定状态以及 SECREF 是否有效。 为此、请转至状态页面、配置两个状态引脚并观察板上的状态 LED。 例如、SECREF LOS 意味着 SECREF 的丢失、当它处于活动状态时、意味着 SECREF 的丢失;PLL2 LOL 意味着 PLL2的锁定丢失。
    ->请参阅 附件文件上的第4页和第5页。
       在 PLL =锁定状态的情况下、 STAT1 LED 根据我们的 TICSPRO 设置打开。
       因此、它似乎保持锁定状态。   
    e2e.ti.com/.../20200214_5F00_LMK03328EVM.pdf

    2.如果基准有效但 PLL 未锁定、请首先加载默认配置以进行完整性检查(在工具栏中、转到"default configuration"->"EVM default")
    ->EVM 没有任何阻尼。 EVM 可在 任何包含默认设置的情况下运行。  

    3、如果基准有效且 PLL 已锁定、但没有输出、请检查并确保 SYNCN 引脚为高电平、并且输出未被禁用或断电。 同时确保 SYNCN 位为高电平。
    ->您能引用我们昨天附加的.TCS 文件吗?
      我们确认如下:
      -SYNCN 引脚为高电平
      输出  使能
      输出未断电。

    如果问题仍然存在、那么我将让我的同事在实验中帮助检查它。
    ->是的,您能否 使用 LMK03328EVM 检查我们的现象?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    我成功地在我们的 LMK03328EVM 板上重现了此问题、并确定了说明/解决方案。  

    在您的配置中、SYNC_AUTO 和 SYNC_MUTE 字段处于启用状态。 这意味着在器件启动时、将开始同步事件、并将所有输出静音。 由于未连接 PRIREF、OUT4上没有输出、因此无法正确同步所有输出、从而导致输出保持静音。  

      

    如果禁用 SYNC_AUTO 字段、则不应发生此行为。 在 PRIREF 打开后、可以手动发出同步事件。 或者、您可以选择通过将 CHX_MUTE_LVL 字段更改为"静音旁路"来绕过每个输出的静音功能

    希望这能解决您的问题。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam San

    非常感谢您的合作!
    我们可以 使用 LMK03328EVM 确认这已解决了我们的问题!

    此致、

    大田松本