This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1216:如何实现从2.5V 到3.3V 的输入电压范围?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/880956/cdclvd1216-how-to-achieve-the-from-2-5v-to-3-3v-to-input

器件型号:CDCLVD1216

你(们)好

用于时钟输入的单端3.3V、但芯片需要小于2.5V、数据表没有具体说明如何实现、是否有推荐方法?

谢谢

此致

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    大多数设计用于驱动50欧姆布线的单端3.3V 驱动器具有50欧姆输出阻抗(Rs = 50欧姆)。 在这种情况下、可以在 CDCLVD1216输入端使用50 Ω 端接至 GND、以将摆幅减半。

    此致、
    通道