This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62E0-156M:等效于 DS3231SN

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, LMK61E2, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/880158/lmk62e0-156m-ds3231sn-equivalent

器件型号:LMK62E0-156M
主题中讨论的其他器件:BQ32000、 LMK61E2、 BQ32002

大家好、

我的客户正在使用 DS3231SN、您能不能为其提供功能等效建议。

此致、Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 I2C 可编程 XO、我们有 LMK61E2。 对于实时时钟(RTC)、我们有 BQ32002和 BQ32000。

    此致、

    Hao