This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:VCO 杂散测试表

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/873813/lmx2571-vco-spurious-test-table

器件型号:LMX2571

TI 能否提供详细的杂散测试 表、以满足以下条件:

使用内部 VCO 进行 RX 和 TX

时钟频率:26MHz

三相探测器频率:130MHz

4.TX 频率:350~400MHz

5.RX 频率:700~800MHz

我们需要详细 的杂散测试表,例如,在杂散发生的频率下。 我们需要您告诉我们杂散频率点,并且我们可以自行测试杂散振幅。 实际上、您可以非常快速地计算杂散频率点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请查看电子邮件。