This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1216:CDCLVP1216和 CDCLVD1216连接

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216, CDCLVD1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879682/cdclvp1216-cdclvp1216-and-cdclvd1216-connection

器件型号:CDCLVP1216
主题中讨论的其他器件: CDCLVD1216

大家好、团队、

我的客户希望使用 具有直流耦合的 CDCLVP1216和 CDCLVD1216从 LVPECL 连接到 LVDS、如下所示。
客户想要使用以下任一原理图? 是否可以接受?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    CDCLVP1216和 CDCLVD1216都具有可接受 LVPECL、LVDS 和 LVCMOS 电平的通用输入。

    对于驱动 CDCLVD1216的 CDCLVP1216 (顶部和底部原理图)、请使用数据表图16中所示的端接。 这是标准 LVPECL 终端、用于驱动由 VCC = 2.5V 供电的接收器、并通过50欧姆等效终端将直流耦合偏置电压驱动到 VCC-2V

    对于驱动另一个 CDCLVP1216 (底部)的 CDCLVP1216,请使用数据表图16或17中显示的端接,具体取决于 VCC = 2.5V 还是 VCC = 3.3V。

    对于 CDCLVD1216输出端接、它看起来是正确的、只需在接收器处使用100 Ω 差分端接。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    非常感谢您的评论。
    我明白了。

    此致、
    Akihisa Tamazaki