This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:VCO 杂散测试结果

Guru**** 2539470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/873479/lmx2571-vco-spur-test-result

器件型号:LMX2571

TI 能否针对以下情况提供杂散测试结果:

使用内部 VCO 进行 RX 和 TX

时钟频率:26MHz

三相探测器频率:130MHz

4.TX 频率:350~400MHz

5.RX 频率:700~800MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    杂散性能取决于所使用的确切频率、但通常情况 下、通过适当的环路滤波器设计、您可以预期大多数杂散小于- 75dBc。

    您可以在数据表和 EVM 用户指南中找到一些典型的相位噪声和杂散图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    有关详细信息、请查看电子邮件。