This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:我之前的布局配置错误

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878736/lm555-my-previous-layout-was-badly-configured

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件:TMUX6119

Ronald Michallick 非常友好地提供了分析、以下有关涉及 LM555计时器的部分电路的信息为 TMUX6119开关提供了高频和低频脉冲。

由于我的上一个电路有如此严重的错误、是否有人会这样检查下面附加的电路 、是否已正确配置?

非常感谢。

Christopher J James

 

Christopher、

无需互连。 只需将引脚3连接到模拟开关 IC 上的选择引脚。 接地端接地。 VCC+可以使用模拟开关使用的相同正电源。  

数据表建议向电源引脚(+15V)添加旁路电容

0.1uF 旁路陶瓷电容器
1uF 电解旁路电容器

使用数据表中的方程式,结果如下。

TMUX 需要小于0.8V 的 VIL、LM555可以满足该需求。

TMUX 需要大于2V 的 VIH、LM555可以满足该需求。

我已经多次说过这个、但我将再次说。 LM555引脚3可直接连接到 TMUX、而无需任何其他组件。  

LM555低电平输出将接近0V。 此电平有效(小于0.8V)。 LM555高电平输出将约为14V。 此电平有效(大于2V、但小于或等于 VCC、15V)。

此致、
Ronald Michallick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    新的电路板布局看起来是正确的。 但是我不知道曲线战术的可制造性。

    此布局仅适用于单稳模式、因此不适用于您的应用。

    使用 TMUX6119作为器件型号开始新的线程、并询问他们 LM555输出是否适合选择引脚。  

    其他人会回答。 几乎所有有关 LM555的问题(作为器件型号)都将由我回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    我很清楚封装不正确、但您之前的建议似乎引用了电源输入 PIN8上的 C3和 C4。 这就是我包含它的原因。

    但是、您让我感到困惑的是、现在必须使用另一个线程检查它、因为我知道您已经很好地进行了分析、并向我提供了要使用的电容器和电阻器的值?

    Christopher

    PS 布局对于我们组织而言是独一无二的。 在我们的工作公开时、您将了解对我们方法的需求。 简而言之、我们不仅对电力流动感兴趣、而且对生物能源的流动感兴趣、因此我们的电路设计更类似于自然会有这些电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    是的、通信中似乎存在断开连接。 我将对此进行思考、并在星期三前做出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    非常感谢。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    我学习了所有四个相关的 e2e 线程。 摘要如下。

    我 在24小时内发布了一个解决方案。 然后、我们有许多关于输出负载的帖子、因此我假设对于 LM555和 TMUX 之间的互连仍然存在一些疑问。 您的新帖子引用了我、因此我相信您正在寻找第二个观点。 将 LM555用作器件型号几乎始终可以联系到我。 第二个观点真的需要来自第二个人。 最好的"第二个人"是定期支持 TXUX 的人。 这就是我建议打开 TMUX 开机自检的原因。 我很高兴你这么做了、我看到这一切进展顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:


    我认为,我只是不理解你的工作方式,因此不承认,因而不遵守你认为理所当然的细微差别。


    想象我是一个火星人,当你伸出手摇我的手时,我认为这是一种相当于在脸上打我的手势。 我们两者都意味着彼此之间的恩典,但我们的误解造成了这种不匹配。


    我最尊重你的善意指导、没有这种指导、我今天就不会在我的设计中做什么了。


    我想知道、是否在您的工作区域内建议我选择单极或双极隔离式栅极开关?


    我有用于驱动开关的3.3伏直流电、但需要它能够实现15伏直流的隔离式开关。


    可以帮帮我吗?


    我再次表示非常感谢,并希望我的答复澄清可能存在的任何误解?
    您的真、


    Christopher J James


    您对我的曲线设计的可制造性有疑问吗? 短期内,我们建议采用数控银墨印刷技术,甚至可以在柔韧的曲面膜上打印。 但我们必须解决如何在树脂球上覆盖多个电路的问题。 这更多地是我的技能发挥作用的地方、因此我在电子产品方面是如此初级的原因。 我开发了数控机械和建模、当时他们在70年代末和80年代初首次走在前沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    很抱歉、我没有开关建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    尽管如此,谢谢。

    Christopher