This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:低温下的相位噪声变化

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/871648/lmx2572-phase-noise-variation-under-low-temperature

器件型号:LMX2572

大家好、

当我的客户在+85°C、+35°C 和-30°C 条件下评估 LMX2572时、他们测量到相位噪声在-30°C 下因频率而有很大变化。

您是否了解仅在-30摄氏度的低环境温度下、相位噪声就会因频率而发生很大变化的原因?

我在下面附上了他们的测量结果。 请回顾一下、让我回复一下。
谢谢你。

Koshi Ninomiya

e2e.ti.com/.../LMX2572-Phase-Noise-variation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    什么是参考时钟频率?

    LMX2572最初在多大温度下进行校准和锁定? 例如、它是否锁定在25°C、然后客户在不同温度下测量相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung-San:

    基准时钟频率为50MHz。

    LMX2572在每个温度下再次锁定。
    温度下的测量阶跃是、
     首先、更改温度
     第二、按照从最低频率开始的顺序设置合成器
     然后、测量相位噪声

    此致、

    Koshi Ninomiya

    e2e.ti.com/.../4428.LMX2572-Phase-Noise-variation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    寄存器设置看起来不错。 由于4943MHz 和4948MHz 彼此非常接近、并且您在每个温度下对它们进行了校准、因此我不希望出现较大的相位噪声差异。  

    客户测试了多少台设备? 他们能否尝试设置 VCO_DACISET_FORCE = 1、然后将 VCO_DACISET 值改变为大约151 (十进制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung-San:

    客户通过另一个 LMX2572测量相位噪声。 波动频率似乎不同,但也发生了同样的现象。

    您能描述以下寄存器吗?
     - VCO_DACISET
     - VCO_CAPCTRL

    他们尝试了以下测量方法。
    手順①测量方法(μ m):
     -将合成器设置在+35°C 以下
     -测量+35°C 下的相位噪声
     -将温度更改为-30摄氏度
        *不要再次将合成器设置在-30摄氏度以下
     -测量-30°C 下的相位噪声

    2号测量方法(手順②):
     -将合成器设置在+35°C 以下
     -测量+35°C 下的相位噪声
     -将温度更改为-30摄氏度
      -再次将合成器设置为-30摄氏度以下
     -测量-30°C 下的相位噪声

    请检查随附的测量结果。

    在℃2测量方法(手順②-30 μ s)的情况下、它观察到偏移频率约为5kHz 至80kHz 时的相位噪声特性发生变化。
    相位噪声特性发生这种变化的原因可能是什么?
    如果参数此时发生变化、是否有读取方法?

    此致、

    Koshi Ninomiya

    e2e.ti.com/.../LMX2572-Phase-Noise-variation-20100116.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    这对我来说有点奇怪、让我在实验室中检查一下、下周再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    我的板上看不到这个问题、请参阅随附的测试数据。

    e2e.ti.com/.../6371.LMX2572-Phase-Noise-variation.xlsx