This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/873850/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

LMX2595可通过任何支持 SPI 的微控制器进行编程。 现在、为了进行编程、我将使用 ATmega328p 控制器来传输我们从 TICS Pro GUI 获取的24位数据。  

1) 1)我的主设备的时钟速度约为16MHz。 现在、为了传输数据、主器件和从器件应以相同的时钟速度运行。 我想知道 LMX2595器件的时钟速度是多少。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singam:

    如果您讨论的是 SPI 速度、则最大值为75MHz。